08.03.2009 14:57 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, williwillswissen vielen Dank für die Antwort, Das Ziel für die Hochrüstung ist eine Steigerung der Performance beim Fräsen.Die Hardware NCU +MMC zu tauschen wäre zudem auch mal sinnvoll. Hauptproblem ist halt, wenn die Regelungseinschübe mitgetauscht werden müssten wird`s ziemlich teuer dann. Welche Systemsoftwarestand war bei Dir mit den alten Reglern genau drin ? Ab SW 6.4 kammen die neuen High Performance ! |
06.04.2009 08:37 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, williwillswissen laut SIEMENS HOTLINE haben die neuerenNCU Softwarestände beide Kommunikationsprotokolle der 611D Antriebe vorhanden. Somit sind alte sowie neue 611D Regelungseinschübe oder auch Mischbetrieb möglich. In meinem Fall wäre eine NCU Hardwareerneuerung doch sehr vom Vorteil, da die alte NCU 573.2 Zyklisch doch sehr stark belastet ist. Man muß halt die PLC auch entsprechend richten, da Grundprogramm sich auch wesentlich geändert hat. |
Folgen Sie uns auf