30.08.2023 09:30 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo, für alle, die ggf. vor der gleichen Herausforderung stehen, einen Präzisionswiderstand mit den genannten Kenndaten zu einem moderaten Preis zu bestellen, habe ich einen Tipp: Präzisionswiderstand 500 Ohm, 0,1% 0,4W Falls man das hier nicht posten darf, dann bitte löschen. Gruß, Andre. |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 08/30/2023 09:36:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.09.2023 14:05 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe anbei einmal die Parametrierung und den Anschlussplan angehängt. Meine Hoffnung war, dass es damit funktionieren müsste. Kann man die abweichende Werte irgendwie umrechnen, oder das Ganze anders parametrieren? Wie gesagt, anstatt 0,2 bar, werden rund 20-30 bar in IOBroker angezeigt. In LogoSoftComfort wird bei AI3 199 angezeigt. Danke. DateianhangDrucksensor.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf