21.08.2023 19:42 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Community, ich möchte mich an dieses Thema mit anhängen. Ich möchte für meinen Sandfilter anstatt eines manuellen Manometers (Messbereich 0...2 bar) einen Drucktransmitter (Link) einbauen, damit dieser beispielsweise die Pumpendrehzahl reduziert, falls der Druck in dem Filter über einen definierten Wert steigt. Das ist eine kleine, zus. Sicherheit, da ich mir auch mit IOBroker eine Nachricht aufs Handy schicken lassen kann, wenn der Druck steigt, beispielsweise eine Reinigung ansteht. Der Transmitter hat folgende Eigenschaften:
Ich würde L+ natürlich an L+ und Out an den anal. Eingang anlegen (I7). Ich verwende eine Logo12/24 RCE 0BA8 Standard. Womit ich aber hadere, ist die Parametrierung. Ich habe das gemäß der vorh. Beiträge mit
parametriert. Die Messwerte weichen aber zu dem analogen Manometer um mindestens 0,2 bar ab. Die Frage ist nun, ob ich das falsch parametriert habe, oder ob das Manometer einfach zu ungenau ist und die Werte des Drucktransmitters eher richtig sind. Es wäre super, wenn ihr keurz eure Einschätzung hinsichtlich Richtigkeit der Parametrierung in Logo SoftComfort geben könntet. Danke und einen schönen Abend. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/12/2023 11:14:16Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/12/2023 11:14:50Neues Thema nach dem Splitting. |
|
22.08.2023 19:43 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, ich habe so wie ich das bisher feststellen konnte 2% zu viel in der dig. Variante. |
28.08.2023 16:40 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe diesen Drucktransmitter: https://autosen.com/de/Elektronischer-Drucksensor-G1-4A-AP025 Ich stehe total auf dem Schlauch. Sofern ich Minimalwert und Maximalwert einstelle (0 & 1000), ändert sich Gain/Offset ja automatisch. Ist denn das Programm ansich richtig (Analogeingang --> Analoger Merker --> analoger Netzwerkausgang)? Gepostet hatte ich sofern ich mich recht entsinne ja einen analogen Schwellwertschalter. Ich habe den Ausgang des Sensors auf I1 am Grundgerät geklemmt. |
Folgen Sie uns auf