20.11.2013 17:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke, aber das mit dem Analog-MUX entspricht nicht ganz den anforderungen. Das bis jetzt sperliche Programm habe ich hochgeladen. DateianhangZündkammer.zip (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Flexlex am: 20.11.2013 17:41 |
|
20.11.2013 18:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
So, im Anhang mal eine funktionsfähige Einstellvariante!
DateianhangZündkammer 2.zip (73 Downloads) |
20.11.2013 18:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hier mal eine Idee wie ich dich verstanden habe! Dadu einen Wert zwischen 5 und 50 einstellen willst, habe ich diesen genutzt, um in dessen Abhängigkeit ein Analogsignal von 0-10V zu generieren. Inkl. Anzeige des Wertes! DateianhangZündkammer 2.zip (80 Downloads) |
20.11.2013 18:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! Ja, alles klar! So wie im Anhang sollte das jetzt deinen Wünschen entsprechen!? PS: Nö, noch nicht ganz, muß das mit den Sekunden noch anpassen! DateianhangZündkammer 2.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 20.11.2013 18:46 |
|
20.11.2013 18:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Beinahe, der Impulsgeber B001 fängt bei 5 sekunden an und geht bis 50 sekunden hoch. kann das von 0.5 bis 5 sekunden geändert werden? |
20.11.2013 18:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Siehe Anhang!
DateianhangZündkammer 3.zip (74 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf