20.11.2013 17:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke, aber das mit dem Analog-MUX entspricht nicht ganz den anforderungen. Das bis jetzt sperliche Programm habe ich hochgeladen. DateianhangZündkammer.zip (34 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Flexlex am: 20.11.2013 17:41 |
|
20.11.2013 18:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
So, im Anhang mal eine funktionsfähige Einstellvariante!
DateianhangZündkammer 2.zip (46 Downloads) |
20.11.2013 18:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier mal eine Idee wie ich dich verstanden habe! Dadu einen Wert zwischen 5 und 50 einstellen willst, habe ich diesen genutzt, um in dessen Abhängigkeit ein Analogsignal von 0-10V zu generieren. Inkl. Anzeige des Wertes! DateianhangZündkammer 2.zip (55 Downloads) |
20.11.2013 18:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ja, alles klar! So wie im Anhang sollte das jetzt deinen Wünschen entsprechen!? PS: Nö, noch nicht ganz, muß das mit den Sekunden noch anpassen! DateianhangZündkammer 2.zip (32 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 20.11.2013 18:46 |
|
20.11.2013 18:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Beinahe, der Impulsgeber B001 fängt bei 5 sekunden an und geht bis 50 sekunden hoch. kann das von 0.5 bis 5 sekunden geändert werden? |
20.11.2013 18:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Siehe Anhang!
DateianhangZündkammer 3.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf