31.01.2017 11:22 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Moin... es macht keinen Sinn, in der Haussteuerung einen Industrial Ethernet Switch zu verwenden. Ein IE Switch macht erst mal nichts anderes als ein "normaler" Switch. Ein IE Switch hat zudem den "Mehrwert", dass er mit den in Industrieanlagen üblichen 24V betrieben wird, die Hardware ist für rauhe Umgebungen konzipiert und in der Regel wird das Gerät auf eine Tragschiene montiert. Außerdem kennt der IE Switch die Protokollerweiterungen zum Ethernet Standard, die für ProfiNet etc. notwendig sind. Aus elektrischer sicht hat der IE Switch gegenüber dem "normalen" Switch aber keine Vor- oder Nachteile. Deine Ethernet Leitungen dürfen den 230V Stromkreisen nahe kommen, aber nicht zu nah. Hier gibt es ein Artikel zu diesem Thema: https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/planen-und-installieren-von-it-anlagen-din-en-50174-2-vde-0800-174-2-und-din-en-50310-vde-0800/. In diesem Artikel wird allerdings nicht auf die Verlegung in Schaltschränken eingegangen. Näheres weiß aber bestimmt die Norm DIN EN 50174-2 VDE 0800-174-2:2015-02. Übrigens ist hier nicht nur der Fehlerfall zu betrachten. Auch EMV Maßnahmen spielen hier eine Rolle. Ich sehe keine bedenken, die Logos mit am geplanten Switch anzuschließen. |
23.03.2017 16:59 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Ich habe im Haus 6 Logos an einem 16 Port Switch hängen, hat 50 Euro gekostet und läuft seit 2 Jahren ohne Probleme. |
24.03.2017 08:07 | |
Beiträge: 531 Bewertung:
|
Wenn er einen Hub einsetzt vielleicht, aber Switche trennen die Ports untereinander. |
Folgen Sie uns auf