Industry Online Support
Technical Forum
12.12.2013 09:18 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, wie kann ich ein in Step7 integriertes PT Projekt auf flexible 2008 hochrüsten ohne die integration zu lösen? Danke |
12.12.2013 09:41 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, was soll denn genau gemacht werden? Das Protool-Projekt soll auf Flex 2008 migriert werden. Brauchst du danach das integrierte Protool-Projekt noch im S7-Projekt? Egal. Du kannst beim Migrieren in Flex das zu migrierende Protool-Projekt über den Pfad des S7-Projektes im Ordner TDOP aussuchen. Sollten mehrere in diesem Ordner liegen, so kannst du im S7-Projekt das TD/OP markieren und mit Rechtsklick auf Objekteigenschaften gehen. Hier wird dir dann der Dateiname angezeigt. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
12.12.2013 13:55 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Dazu gibt es eine FAQ SIMATIC STEP 7 integrierte HMI-Projekte auf Datei-Ebene kopieren Dies funktioniert genauso mit Protool projekte. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf