10.04.2019 09:12 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Darf bzw. muss ich davon ausgehen, dass der 2.2 kOhm Widerstand auch bei einem mechanisch induktiven Durchflusssensensor z.B. SM8000 von IFM PDF-Datenblatt erforderlich ist? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.04.2019 06:40:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.04.2019 09:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Wenn du den Impulsausgang verwenden willst, ja. Du hast aber auch einen Analogausgang. |
13.04.2019 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Für NPN muss der Widerstand zwischen +24 V und Ausgang, bei PNP zwischen Ausgang und Masse (0V). Meiner Meinung nach muss bei ImPS der Wert 000.1 für 0,1 Liter sein und nicht 100.0. DateianhangIFM SM8000 Anleitung Seite 25.pdf (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.04.2019 17:27 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ist ja schön, wenn es so funktioniert und kaputt wird der Durchflusssensor auch nicht gehen, da er kurzschlussfest und überlastsicher ist. Da es sich um einen elektronischen Ausgang handelt, der als PNP, NPN und Analog deklariert ist, sollte die Einstellung PNP ohne Widerstand funktionieren. Anders sieht das bei einen reinen Hallsensor aus, aber der wird im SM8000 ausgewertet und passend zur Parametrierung ausgegeben. M.f.G. Scorp Hier ist noch ein Link , wo es erklärt wird, wie NPN und PNP anzuschließen ist. Bei IFM konnte ich leider nichts finden. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 13.04.2019 19:11:55 |
|
Folgen Sie uns auf