02.11.2021 14:29 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 27.09.2023 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Kann ich auch am Basic Panel eine Netzwerkkamera anschließen? |
02.11.2021 14:39 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 04.07.2023 Beiträge: 258 Bewertung:
|
Nein, das funktioniert leider nicht. Hierauf wurde auch schon in dieser Konferenz eingegangen (siehe hier). Bei den Basic Panels steht lediglich ein HTML-Browser Control zur Verfügung. Dieses dient z.B. zur Anzeige von HTML-Seiten, welche auf einem USB-Stick abgelegt sind oder zur Anzeige des WebServers einer SIMATIC CPU. Eine Anbindung von Kameras ist hierüber jedoch nicht vorgesehen. |
Folgen Sie uns auf