07.06.2020 21:07 | |
Beigetreten: 16.08.2007 Letzter Bes: 20.08.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo IXO, kann man denn Curortasten mehrfach belegen? und wenn, wie macht man das? Gruss longhaisla ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/08/2020 07:03:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.06.2020 22:10 | |
Beigetreten: 16.08.2007 Letzter Bes: 20.08.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo IXO, danke für die Info, werde ich mal in einer Musestunde testen. Gruss longhaisla |
07.06.2020 22:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Wie du ein Menü anlegen musst weißt du? |
07.06.2020 22:26 | |
Beigetreten: 16.08.2007 Letzter Bes: 20.08.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
ähhh....nö, aber Du könntest ja versuchen mir das schonend beizubringen. Gruss longhaisla |
08.06.2020 07:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Hier wird nicht geschont ... hier geht's knallhart zur Sache ... Im Anhang mal ein Beispiel, wie man so ein Menü aufbauen. Es gibt auch andere Varianten mit Schieberegister oder nur einem Zähler und Zählerwert in den VM-Bereich kopieren und dann mit Schwertschaltern den jeweiligen Meldetext einschalten usw.. DateianhangKleines_Menue_0BA8.Standard.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.06.2020 16:42 | |
Beigetreten: 16.08.2007 Letzter Bes: 20.08.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo ixo65, hoffe Du bist mir nicht böse, dass ich bei den letzten Malen Deinen Nick 1. falsch geschrieben und 2. die Hälfte (65) unterschlagen habe. Danke für „Kleines_Menue_0BA8.Standard.zip“. Ist ne gute Idee ich wirklich mal eine Verwendung haben. So wie das aufgebaut ist gefällt mir das sehr gut. Ein Aufbau mit Schieberegistern, Schwellwertschaltern wo dann Variablen „irgendwohin“ verschoben werden, mag ich eher nicht so. Ich bin eher der Typ der unmittelbar sehen will, wie 0en nach 1 und 1en nach 0 schalten. Gruß longhaisla |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf