07.08.2018 13:04 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ist es möglich z.Bsp. die Restlaufzeit bei einer Anschaltverzögerung im Web Editor darzustellen? So dass man sehen kann wie viele Sekunden noch verbleiben Danke im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.08.2018 13:23:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.08.2018 13:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Ja, dies ist möglich. Ich mache dir mal im Laufe des Tages ein Beispiel fertig. |
07.08.2018 15:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Im Anhang mal ein Beispiel für eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung. Du musst den (die) Parameter des Timers, welche(n) du im erweiterten Web Server anzeigen willst, erst in den VM-Bereich bringen. Dies geht über: DateianhangZeiten_an_erweiterten_Web_Server.zip (57 Downloads) |
07.08.2018 18:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für den Tipp. Allerdings wird die verbleibende Impulspausendauer nicht auf dem Display aktualisiert. |
07.08.2018 21:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Das wird im erweiterten Webserver genauso angezeigt, es muss eben nur der richtige Parameter in den VM-Bereich gebracht werden. Ich habe das Beispiel jetzt mal um diese Anzeige erweitert. DateianhangZeiten_an_erweiterten_Web_Server.zip (41 Downloads) |
07.08.2018 22:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke Dir, ich glaube ich muss mich noch mit den Blocktypen beschäftigen, Anfänger halt... MIr ist die Bedeutung des Typs VW noch nicht so klar |
07.08.2018 22:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33018 Bewertung: (4079)
|
Alles wo V am Anfang steht, bezieht sich auf den Variablenspeicher. Der V-Bereich: Aber beachten: VD0 beinhaltet: DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 108-112 VM-Bereich.pdf (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf