Industry Online Support
Technical Forum
30.07.2009 10:41 | |
Beiträge: 3609 Bewertung:
|
JN-MSS schrieb: Hallo zusammen, weiß hier jemand ob man Variablen von Datenbausteinen über die Funktion "Umverdrahten" im Simatic Manager umverdrahten kann,oderob es in Zukunft möglich sein wird, oder ob es andereMöglichkeiten außer der Funktion "suchen und ersetzen" gibt (was natürlich sehr umständlich ist). Mfg Jochen Nienhaus |
30.07.2009 11:05 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, so wie mit den Operanden E/A/M/T/Z über diese Funktion ist das nicht möglich. Bei Verschiebungen im Datenbaustein kann man symbolisch arbeiten mit der Einstellung Operandenvorrang "bei allen Zugriffen". Das bedingt aber dass ausschliesslich symbolisch auf alle Operanden im DB zugegriffen wird und nicht symbolisch aufs Wort und zb absolut als Bit. Auch gibt es den Weg über symbolische Quellen. Aber das behandelt jeweils den ganzen Baustein!! MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf