02.03.2021 22:03 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte von einem Winkelsensor der mir einen Wert von 4-20mA abgibt eine Schaltung auslösen für eine Höhensteuerung. Nun habe ich den Sensor wie im Handbuch angeschlossen bei meinem AM2 also I1 die mA vom Sensor und auf m1 Masse. Das ganze wird von über eine Fahrzeug 12V anlage gesteuert, leider werden bei meinem Logo keine werte angezeigt, sobalt ich aber den Eingang über I7 nehme und einen Wiederstand 600Ohm (hatte leider nur den) dazwischen hänge wird ein Wert angezeigt, dieser verändert sich aber nicht beim drehen am Winkelsensor. Muss ich am Programm was ändern? Beim messen der leitung die ich am AM 2 auf I1 anschliese kann ich die mA messen. Arbeite sehr wenig mit dem Logo und habe darum keine Erfahrung DateianhangLW Knickdeichsel.zip (87 Downloads) |
03.03.2021 19:26 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Super Herzlichen Dank für die Info, wäre ja so einfach. |
Folgen Sie uns auf