30.03.2011 10:21 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Hm, kannst du die SPSen denn anpingen? Ist vielleicht eine Firewall aktiviert? |
30.03.2011 10:29 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Die SPS`sen kann ich anpingen. Die Firewall auf dem IPC677Cist ausgeschaltet |
30.03.2011 11:32 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe mal den LOG-File der S7-Protocol Suite angefügt. Weiß jemand was der Errorcode "0xFFDF 4104" bedeutet ? Gruß Eleu DateianhangSIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.zip (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 30.03.2011 11:35 |
|
Folgen Sie uns auf