15.07.2014 08:37 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
http://support.microsoft.com/kb/958897 aus http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22709911 |
~(‾▿‾)~ |
|
15.07.2014 10:22 | |
Beiträge: 1058 Bewertung: (93) |
Hallo Hangasilly, kann es sein, dass sie ein ein Notebook von HP verwenden? Ich hatte die gleiche Probleme bei der Installation auf meinem HP EliteBook. Siehe dazu auch hier. Das Problem sind offenbar die von HP mitgelieferten bzw. aufgesetzten Betriebssysteme, und deren Treiber. Leider gibt es etliche Harware Hersteller, die abgeänderte Treiber verwenden, welche dann zu Konflikten führen.Ähnliches habe ichauch schon bei Compaq erlebt. Abhilfe schafft hier meist ein Neuformatieren und dann die Installation eines "normalen"Betriebssystems (keine Herstelleredition), oder die Installation eines virtuellen Systems. MfG |
15.07.2014 11:20 | |
Beiträge: 1058 Bewertung: (93) |
Und eine virtuelles System auf einem Notebook? Damit könnte man zumindest den Fehler eingrenzen und feststellen, ob das noch einwandfrei ist..... MfG |
Folgen Sie uns auf