09.07.2023 12:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 33113 Bewertung: (4088)
|
Meines Wissens nach nicht. Die Kompatibilitätslisten, die ich mal gesehen habe, beziehen sich immer auf digitale und analoge Erweiterungsmodule, aber nicht auf Kommunikationsmodule. Da das EIB/KNX-Modul aber im Handbuch der 0BA6 LOGO! (Stand 03/2009) bei den Bestellnummern aufgeführt ist, gehe ich davon aus, dass es mit der LOGO! 0BA6 kompatibel ist. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 03_2009 Seite 279.pdf (74 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.07.2023 14:37 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Das ging ja Schnell Vielen Dank nochmal hat geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.11.2023 15:39 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Dann gibt es für die neue Logo kein KNX Modul ? |
07.11.2023 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 33113 Bewertung: (4088)
|
Für die LOGO! 0BA8 gibt es ein CMK2000. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf