27.11.2013 11:34 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (40) |
Hallo Daniel42, hier gibt es ein Applikationsbeispiel mit 3D Diagramm, Vll hilft es dir weiter. Grüße, Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
28.11.2013 15:48 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Daniel42, bricht der Publisher ab, oder der WebClient im IE? Auf dem gleichen Rechner, oder ein anderer (sind dort die Controls auch installiert?)? Gruß |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
28.11.2013 16:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Schattenparker, der Webpublisher bricht mit der angefügten Fehlermeldung ab. Die Projektierung des Systems und der Server der Runtime/WebClient sind der selbe Rechner. Im IE hab ichs noch nicht zum laufen gebracht. Die Fehlermeldung verschwindet, wenn ich das Spreadsheet aus der Oberfläche lösche. Dann macht der Publisher auch keine Fehlermeldungen mehr. Beste Grüße Daniel DateianhangFehler WebPublisher.pdf (92 Downloads) |
02.12.2013 09:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Community, Besten Dank für eure Hilfe. http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=22276 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.06.2014 17:26 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo Daniel42! Erstmal danke für dein Script. Echt toll! Nur eine Frage habe ich: Ist es möglich die Farben der einzelnen Kreissegmente selbst festzulegen? Ich kenne und finde den richtigen Syntax dazu nicht. Das wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank im Voraus und Freundliche Grüße michstein Edit: Vielleicht kennt jemand eine Referenz wo man den VBS Syntax für alle Eigenschaften nachlesen kann. |
Zuletzt bearbeitet von: michstein_ am: 25.06.2014 17:29 |
|
Folgen Sie uns auf