11.01.2017 13:37 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 22372 Bewertung: (3014) |
Hi, ja das sollte gehen, HMI können im TIA simuliert werden.
Christoph |
11.01.2017 17:15 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Mit TIA Basic dürfte die Simulation mit realen Logo Werte nicht gehen. Mfg |
12.01.2017 10:50 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 22372 Bewertung: (3014)
|
warum nicht? |
14.01.2017 10:01 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Ja mit der Hardware (KTP Basic) geht es ohne Probleme, aber mit der Simulation in der TIA (Basic) Version dürfte es nicht gehen um auf die Logo Hardware zu kommen. Dies habe ich ja schon Tage lang ausgetestet, siehe Beitrag Mfg |
Folgen Sie uns auf