26.06.2014 10:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ihr Beiden, danke für die schnelle Hilfe. Eure Vorschläge zur Anlagorampe haben mein Verständis schon mal deutlich erhöht. Allerdings kann ich bei der Rampe maximal 10000 ausgeben, was bei 1 /sekunde "nur" 2,7 Stunden entspricht bzw. bei einem Temperaturgradienten von 10 °C/Stunde eben nur einem delta von 27°C. Ich möchte aber von Raumtemperatur auf bis zu 100°C, das hatte ich nicht nicht deutlich gesagt. Daher wirds der Impulsgeber mit Zähler. Ein erster Versuch sah ganz vielversprechend aus. Anbei eine aktuelle Version. Es ist mein erstes Logo Pragram, verzeiht daher den vermutlich wirren Aufbau... es fehlen noch der Start bei aktueller Kammertemperatur und auch die geregelte Abkühlung auf die Ausgangstemperatur. Im Prinzip soll jede Änderung der Solltemperatur mit dem Gradient von 10°C/h angefahren werden und bei Bedarf auch noch eine voreingestellte Zeit gehalten werden. Ich muss also noch ein wenig basteln, ich meld mich, wenn es fertig ist oder es nochmal irgendwo klemmt. Noch einmal vielen Dank! DateianhangTemperBoxControl.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: skabenz am: 26.06.2014 11:30 |
|
26.06.2014 21:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Ansatz von mir! Da bei der 0BA5 einige Möglickeiten fehlen, so auch die Übergabe von Zählerwerten an Analoge Schwellwertschalter. So mußte ich den Weg über den PI-Regler gehen. Das ermöglicht aber eine genauere Temperaturregelung wenn zusätzlich Kompinationen programmiert werden. Über I1 wird die Anlage gestartet. Über B001 wird der erste V/R-Zähler auf die aktuelle Temperatur hochgezählt. Ist diese erreicht, wird gestopt. Jetzt ist auch der zweite V/R auf den Wert hochgezählt und kann jetzt vom zweiten Taktgeber stundenweise hochgezählt werden. Der Zählerwert wird als Sollwert an den PI-Regler übergeben. Sobald der Ausgang des PI einen Wert>0 annimmmt, wird der nachgeschaltete Schwellwertschalter aktiv und schaltet die Heizung ein! Ist die Solltemp. erreicht, nimmt der PI wieder den Wert 0 an und die Heizung wird abgeschaltet. Natürlich muß der Regler noch angepasst werden! DateianhangTemp langsam.zip (33 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.06.2014 22:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hab noch einen Fehler ausgebügelt! Fehlt nur noch die Regleranpassung! DateianhangTemp langsam2.zip (43 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2014 07:57 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe! Im Anhang das Program, wie es jetzt erst Mal in die Praxis geht... Durch den PI Regler konnte ich sogar noch die 2 Heizstufen sinvoll steuern. Das ich noch zwei Meldeleuchten an der Hardware habe, die ich noch unbedingt ansteuern "musste" hat das ganze Program nicht gerade übersichtlicher gemacht... aber was solls. Danke! DateianhangTemperBoxControl.zip (51 Downloads) |
01.07.2014 08:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal eine Möglichkeit wie man einen Zähler auch schnell v/r zählen lassen kann! Der Zählerwert wird dann direkt an den PI übergeben! DateianhangTemperBox 2.zip (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf