30.04.2010 16:12 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
ich bin nicht sicher, aber vielleicht hilft dieser Link: |
03.05.2010 13:52 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo, darf ich alternativ diesen Beitrag vorschlagen: Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben? Dort werden die SFC 14 / SFC 15 Bausteine vorgestellt. Viele Grüße J_Bell |
05.05.2010 14:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Es handelt sich aber um einen mit einer GSD Datei projektierten Frequenzumrichter, und bei solchen Komponenten kann man ja die SFC14 / SFC15 Bausteine nicht verwenden,oder ? mfg Sebastian |
07.05.2010 13:00 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo, ich gestehe, mit Frequenzumrichtern kenne ich mich nicht aus... und was der unterschied gerade zu GSD Datei projektierten Frequenzumrichtern ist... erst Recht nicht. Aber warum man die Konsistenzsicherungsbausteine gerade bei diesen Baugruppen nicht verwenden darf, obwohl man Konsistente Datenlängen von 3 oder mehr als 4 Byte hat... verstehe ich nicht. Vielleicht kannst Du es mir erklären? Viele Grüße J_Bell P.S.: In dem Threat geht es zumindest. |
10.05.2010 11:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich habe es jetzt mit dem SFC 14 realisiert und es funktioniert. Danke ! mfg Sebastian |
Folgen Sie uns auf