04.01.2019 15:33 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich habe angefagen mit der Logo eine Lichtsteuerung zu entwickeln. Aktuell schalte ich das Licht über einen Taster ein. Dieses geht nach einer kurzen Zeit wieder aus. Während das Licht brennt, kann ich es mit dem Taster auch vor der automatischen Abschaltung ausschalten. Siehe Anhang. Das möchte ich nun erweitern. Wird der Taster beim Einschalten lange gedrückt, soll das Licht länger anbleiben als bei einem "normalen" Druck. Dazu ist mein Plan, direkt an den Eingang noch eine Einschaltverzögerung einzubauen, um den langen Druck abzuwarten. Danach sollte dann die gleiche Logik kommen wie bei einem kurzen Druck, nur eben mit längerer Zeit in der Ausschaltverzögerung. Es soll aber immer möglich sein, das Licht durch einen normalen Tastendruck auszuschalten, während es leuchtet. Leider bekomme ich es aber nicht hin, dass dies komplett funktioniert. Kann jemand weiterhelfen? Viele Grüße Lofox DateianhangLicht.zip (78 Downloads) |
04.01.2019 18:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201)
|
Hier mal ein Vorschlag. Kurz tasten und Licht ist nicht an, schaltet das Licht kurz an. Länger 1s tasten und Licht ist nicht an, schaltet das Licht lange an. Ist Licht an, kurz oder lang tasten, schaltet Licht aus. Ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass du unter Licht lange an "dauernd an" meist. Dann muss das Programm geändert werden. DateianhangLicht_V2_0BA8.Standard.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.01.2019 13:35 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Dann vielleicht mit dem Komfortschalter + Resettimer für die Langzeit: DateianhangKomfortschalter.zip (98 Downloads) |
05.01.2019 14:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201)
|
Oder als UDF. Dann sieht es nicht so kompliziert aus. DateianhangLicht_V3_0BA8.Standard.zip (98 Downloads) |
Folgen Sie uns auf