18.05.2018 11:07 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Mr. False, Zum Thema Dynamisierungen von Objekten in WinCC gibt es einen FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/53752382 Unter Downloads ist eine Tabelle mit den verfügbaren Eigenschaften der WinCC Objekte abgelegt. Nach der Tabelle ist es nicht möglich die Linie dynamisch zu verändern. Nur die Position kann über ".Top" und ."Left" beeinflusst warden. Grüße |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
18.05.2018 13:15 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Mr. False, Beim Comfort Panel lassen sich nicht alle Objekte dynamisieren, sie könnten zumindest die Punkte mithilfe von Kreisen oder Rechtecken darstellen. Die Aufgabenstellung lässt sich mit WinCC Professional besser lösen... Gruß |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf