31.05.2011 23:35 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 13.01.2025 Beiträge: 4114 Bewertung: (195) |
... mir ist nochmal was aufgefallen um direkt zu einem Beitrag zu navigieren. Wenn man in der URL am Ende nochmal mit einer '#' vorangestellt die Beitragsnummer reinschreibt, scheint es zu klappen dass man direkt zum Beitrag kommt. (Außer, man hat wie bei meinem letzten Versuch die falsche Seitenzahl angeben, dann natürlich nicht ) Viel Spaß beim Ausprobieren Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
01.06.2011 08:47 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Hallo Servicetechniker, ein Beispiel sieht so aus: /tf/WW/en/Posts/58352#283434. Das Thema hat die Nummer 285404 und der Beitrag von CS_Moderator die Nummer 283434. Wenn ihr das so angebt, dann wird genau der Beitrag als "oberster" Beitrag angezeigt. Grüße Blue Moderator |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 01.06.2011 08:48Ach ja, und das https muss nicht weg... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.06.2011 09:24 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
Okay, ich wollte den Link abkürzen und hab die Sprache rausgenommen. Hier ist der Link mit Sprachangabe: /tf/WW/de/Posts/58352#283434 Grüße Blue Moderator |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf