21.06.2018 06:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 22290 Bewertung:
|
Hi, im Licence Manager schauen ob die Licence noch angezeigt wird und mit rechtsclick -> überprüfen diesen key mal checken. Wenn er defekt ist dann kannst du mit Hilfe des Support die Lizent wiederherstellen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/772175 Dafür benötigst Du dann das CoL (Certificate of Licence). Warum man herumkugeln einen Defrag macht erschließt sich mir zwar nicht, aber führt in 90% der Fällen zu solch defekten Simene Keys, darauf wird auch in den verschiedenen Dokumentation zum Lizenzhandling hingeweisen das ein Defrag mit aufgespielten Lizenzen nicht durchgeführt werden sollte,. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf