23.06.2015 07:38 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ich habe eine Logo 0Ba6 mit DM 16 und DM 8 . Es müsste ja 16 Ausgänge zu verfügung stehen . Der 16 lässt sich aber nicht wählen ! Hat jemand einen Tipp oder weis woran es liegen kann? Beste Grüsse Hajo DateianhangSuesse.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: hajo007 am: 23.06.2015 08:13:23 |
|
23.06.2015 07:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Kannst du mal dein Programm hochladen? |
23.06.2015 08:14 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
erledigt :) |
23.06.2015 08:23 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
oh sorry mit erledigt meine ich das hochladen ! NICHT das Problem Sorry |
23.06.2015 08:29 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ja das hochladen ist erledigt siehe oben ! :-) |
23.06.2015 08:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Welchen Erzeugnisstand hat denn deine Logo? |
23.06.2015 08:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Habe das komplette Programm in ein neues Diagramm reinkopiert und dann lässt sich der Ausgang Q16 aufrufen. Habe in auf dem ersten Blatt links oben eingefügt. Da beim Kopieren nicht alle Verweise mit kopiert werden, bitte kontrollieren. DateianhangSuesse_V2.zip (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.06.2015 07:45 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Geht bei mir jetzt auch ! |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf