10.03.2022 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Den Fehler kenne ich nicht. Kannst du mal das runtergeladene Programm hochladen. Außerdem würde ich dir empfehlen, die Firmware-Version auf den letzten Stand zu bringen. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593Aus dem ZIP-Archiv musst du die Datei 8104.bin auf eine mSD-Karte kopieren und die mSD-Karte in die LOGO! stecken. Danach die Spannungsversorgung der LOGO! aus- und wieder einschalten. Nach dem Firmware-Update die mSD-Karte wieder aus der LOGO! entnehmen. |
11.03.2022 18:52 | |
Beigetreten: 07.12.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Ixo 65, zuerst vielen Dank für die Hilfe. Werde mir dann zuerst eine mSD-Karte besorgen und deinen Vorschlag ausprobieren, ich hoffe das ich das hin bekomme, bin bezüglich Logo ein Leihe. Hat aber bis jetzt mit dem Kopieren vom PC auf die Logo immer funktioniert. Lade zwei Schaltpläne hoch. Einmal den Original, den ich auf die Logo kopiere und dann die Kopie von der Logo, wo nichts mehr geht. Dann kann ich dir nur die Daumen drücken, damit du den Fehler findest. Besten Dank Stephan DateianhangSchaltplan.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf