22.05.2015 13:40 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
ich möchte mit einer SMS (über CMR2020) einen Eingang angeschlossenen LOGO! 8.0 setzen, Wie muss man die CMR parametrieren, dass nach dem setzen der Variablen durch dei SMS, diese wieder zurückgesetzt wird und nicht dauerhaft anliegt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: puba am: 22.05.2015 13:41:28Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.05.2015 10:15:39Neue Überschrift nach splitten |
|
22.05.2015 14:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32899 Bewertung: (4067) |
Wenn es um einen Netzwerkeingang geht: Schau mal in dieses Thema. Auf der zweiten Seite ist ein Beitrag von mir, vom 21.05.2015 14:54. Dort ist auch ein Screenshot "Tueroeffner_3.png". |
Folgen Sie uns auf