16.01.2022 19:16 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Vorab, ich bin ein Neuling in dem Thema und habe mich nur ein wenig eingelesen!! Ich habe mir ein Modbus I/O Modul besorgt und möchte dieses nun in Betrieb nehmen, allerdings mit mäßigem Erfolg. Laut Anleitung sind Register Adressen im Format 0X003 usw hinterlegt, weis aber nun nicht wie ich hiermit arbeiten soll. Habe auch nichts vergleichbares gefunden. Was ich vor habe: Eingänge weiterverarbeiten im Soft Comfort und dann halt eben Ausgänge am Modul schalten. Muss dieses über Netzwerkprojekt geschehen über VM-Adressen oder kann das auch im normalen Modus geschehen. Dateianhangprogramming_manual_en.pdf (166 Downloads) |
16.01.2022 20:20 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 18 Bewertung:
|
danke schonmal, habe die 0BA8. Ich hänge mal die komplette Anleitung dran.
Dateianhangprogramming_manual_en.pdf (157 Downloads) |
16.01.2022 20:20 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Dateianhangmodbus_test_example.txt (160 Downloads) |
Folgen Sie uns auf