21.02.2020 09:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 33208 Bewertung: (4109) |
In diesem Thema Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 habe ich meine Beispieldateien hochgeladen. Kannst du dir ja erst einmal anschauen. |
21.02.2020 12:18 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Kannst du bei mir mal drüber schauen? Ich weiß da grade imM TIA nicht wo ich die LOGO verknüpfen muss im Netzwerk DateianhangLeitsystem Dunapack_ab15.10.19.zip (72 Downloads) |
25.02.2020 09:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 33208 Bewertung: (4109)
|
Du schreibst "in der TIA-Welt must du XPut/Xget verwenden, DB nicht "optimiert" TSAP 3.00." Das liest sich doch so, als wenn dies generell sein muss, oder wird die S7-1200 nicht mit TIA-Portal programmiert? In meinem Thema Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 habe ich genau beschrieben, wie die Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA8 und einer S7-1212C erstellt habe. Und das für beide Fälle: Da arbeite ich weder mit XPut/XGet noch mit den von dir angegebenen TSAPs. In einem anderen Thema: Kommunikation S7 1500 und Logo wird von dem User Jonas_H bestätigt, dass die Vorgehensweise, wie ich sie in meinem Thema für die s7-1200 beschrieben habe, auch bei der S7-1500 funktioniert. |
Folgen Sie uns auf