31.03.2012 00:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Natürlich geht dies. In der Logo hast du feste VM-Adressen, diese kannst du in WinCC direkt in die Variablen einfügen und abfragen. |
31.03.2012 04:41 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Haben die Merker auch den Dateityp BOOL? Gruß Alex |
31.03.2012 09:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, alle digitalen Signale sind BOOL. |
01.04.2012 20:42 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Was muss ich bei den Runtime Einstellungen alles einstellen bzw. was ist damit gemeint? Gruß Alex |
01.04.2012 21:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich habe da nichts eingestellt, ich nutze aber auch ein echtes HMI. Du möchtest ja die Runtime-Funktion als virtuelles HMI nutzen. Das haben sicher noch nich viele gemach, evtl. hat aber McMuffin ne Idee. Achso, hier ist der von mir mal erwähnte Beitrag |
02.04.2012 15:13 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Ich habe jetzt die richtige Schnittstelle im PG/pc eingestellt aber habe selbst bei Erreichbare-Teilnehmer kein Gerät gefunden. Gruß Alex |
02.04.2012 15:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Falls du die Logo suchst, die wird nicht aufgelistet. Das ist nur für Geräte die WinCC unterstützt. |
02.04.2012 15:59 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Ja wie bekomme ich dann eine Verbindung mit der Logo zusammen? Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf