28.08.2015 17:18 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo,
Ich habe eine LOGO! Typ 0BA7 (230RCE) und habe schon seit längerem das gleiche Programm gespeichert und übertragen. Ab und an mal was verändert, aber lief alles super bis jetzt. Vor ein paar Wochen habe ich nach einem Defekt der LOGO den gleichen TYP nochmal bestellt und eingespielt. Lief alles super. Heute wollte ich einen Ausgang hinzufügen und beim Übertragen kommt immer "Checksumme ist falsch". Ich bin am verzweifeln weil meine Logo jetzt ohne Programm ist. Ich habe auch schon versucht über meine Laptop zu übertragen, aber es ist immer das selbe Problem. Bei einer leeren Software funktioniert es, aber sobald ich nur einen Eingang und einen Ausgang eingefügt habe kommt immer Checksumme ist falsch... Daten: PC: Windows 10 / LOGO!Comfort V8 Laptop: Windows 7 / LOGO!Comfort V7 LOGO! 0BA7.Standard V1.03.32
Liebe Grüße Thomas DateianhangLogo Rottwiese 4.rar (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Määgy am: 28.08.2015 17:31:31Zuletzt bearbeitet von: Määgy am: 28.08.2015 17:31:52 |
|
28.08.2015 22:36 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Kann ich die Erzeugnisversion an der Logo einsehen und kann ich die Version in der Software auswählen? Ich hab dazu noch nichts gefunden. |
29.08.2015 11:43 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
ganz oben im ersten Beitrag von mir ist die LSC-Datei angehängt |
Folgen Sie uns auf