14.09.2021 14:27 | |
Beigetreten: 02.03.2020 Letzter Bes: 20.02.2023 Beiträge: 70 Bewertung:
|
oder steuert diese auch nicht, weil es defekt ist :) Ich musste 2 mal hinschauen, aber da wurde wirklich ein Logo Logikmodul verwendet für die Steuerung der Ankerbremse. Und das Gerät ist "kopfüber" eingebaut :) Hier ist das Video eines Bordelektrikers auf einem Containerschiff, der zeigt, wie er Fehler sucht und behebt. Electrical Troubleshooting On Board (YouTube link) viel Spass |
Zuletzt bearbeitet von: kruemi am: 09/14/2021 14:29:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/15/2021 07:13:28Video eingebettet. |
|
14.09.2021 15:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.09.2023 Beiträge: 30898 Bewertung:
|
Da ist etwas für die Konferenz Meet & Talk, aber nicht für die LOGO! Konferenz ... |
16.09.2021 09:12 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 29.09.2023 Beiträge: 7348 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ixo65 hat vollkommen Recht das wichtige Informationen zu dem Projekt fehlen. Ich habe das Thema dennoch unter Projekte sortiert damit zukünftige User, die an der LOGO interessiert sind, sehen können was alles mit der LOGO realisiert werden kann. Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf