02.12.2019 12:40 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
IP 10.200.103.1 Maske 255.255.255.192 GW 10.200.103.62 Wie schon geschrieben , der LOGO Soft Comfort zugriff ist perfekt , die Meldung kommt nur beim LWE |
02.12.2019 12:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Ist die IP-Adresse der LOGO! geändert worden? Wenn ja, auf der Eintrag im Web Editor? |
02.12.2019 13:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Ja, das ist korrekt. Aber der LWE schlägt immer die zuletzt eingegebene IP vor, daher meine Frage. |
02.12.2019 13:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Dafür habe ich erst einmal keine Erklärung. Vielleicht solltest du einen Support Request starten. |
02.12.2019 13:56 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Anhang zum Beitrag oben |
02.12.2019 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
War die Subnetzmaske von 255.255.255.192 schon immer so? |
Folgen Sie uns auf