02.12.2020 12:51 | |
Beigetreten: 04.11.2020 Letzter Bes: 28.01.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich erstelle gerade ein Programm für die LOGO! wo ich einen Timer für einen 3D Drucker erstellen soll. Die Zeit soll einstellbar über die Tasten des LOGO! TDE sein. Das Grundgerüst des Programmes steht, ich kann die Stunden und Minuten Separat einstellen, da die Verbleibende Zeit aber auf dem Display angezeigt werden soll, müsste ich die Stunden und Minuten zu einer Einschaltverzögerung Addieren, ich weiß aber nun nicht wie ich das einbaue. Mein Aktuelles Programm habe ich beigefügt. Ich bedanke mich schonmal für eine Antwort! DateianhangTimer.zip (77 Downloads) |
02.12.2020 13:08 | |
Beigetreten: 04.11.2020 Letzter Bes: 28.01.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja genau, man soll aber Stunden und Minuten getrennt voneinander einstellen können |
02.12.2020 13:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Darf man fragen warum? |
02.12.2020 13:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073) |
Hier das deine Datei angepasst mit dem Addieren von Stunden und Minuten und als skalierte Zeit angezeigt. DateianhangTimer_V2.zip (77 Downloads) |
02.12.2020 14:12 | |
Beigetreten: 04.11.2020 Letzter Bes: 28.01.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen dank für ihre Mühe, ich habe mein Programm nun Fertig, mit einer Groben und Feinen Zeit Einstellung. Wenn sie noch ein paar Verbesserungsvorschläge hätten, können sie es mir gerne Schreiben! Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag! DateianhangTimer.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf