29.10.2018 18:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Du brauchst doch nur einfach das Programm aus der LOGO! zurück zum PC/Laptop übertragen. |
29.10.2018 18:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Dann wirst du eine LOGO!8.1 oder LOGO!8.2 haben, welche in der Geräteauswahl als LOGO!8.FS4 eingestellt werden. Und dafür benötigst du mindestens LSC V8.1. Du kannst ein kostenloses Upgrade auf LSC V8.2 downloaden, wenn du eine LSC Vollversion hast. Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Bitte beachten, dass es für Windows als Betriebssystem sowohl ein 32bit als auch ein 64bit Upgrade gibt. |
29.10.2018 19:48 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ja. hat ja auch vorher geklappt. Auch die 5er Version konnte ich nicht installieren. Warscheinlich ist die cd defekt. |
Folgen Sie uns auf