07.06.2016 16:06 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Moin Moin, Im Anhang die Schaltung, die ich mir zurechtgebastelt habe. DateianhangForum LOGO.pdf (60 Downloads) |
07.06.2016 16:28 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ich hoffe die Datei ist lesbar. Danke DateianhangFORUM koppeltraverse umstellung 08.02..lsc.zip (79 Downloads) |
07.06.2016 20:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 4685 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag von mir! 100% getestet habe ich es noch nicht, aber es soll wie folgt laufen. Start nach links und Motor läuft bis zur Endlage und schaltet ab. Jetzt wird die Anzug/Rückfallverzögerung aktiv. Diese sorgt dafür, das beim 1. Überfahren des Endschalters der Gegenrichtung der Stop unterbunden wird. Somit läuft der Motor die vollen 380° bis zur Endlage. Einfach mal testen, ob das so den Anforderungen genügt! DateianhangLinks-Rechts.zip (74 Downloads) |
08.06.2016 11:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Gibt es auch probleme bei 3-Draht Sensoren? Ich dachte nur bei 2-Draht-Sensoren könnte es Eingangstechnisch Probleme geben. |
08.06.2016 11:50 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Sorry, zu schnell geantwortet, haben ja ein 2-Draht Sensor. |
Folgen Sie uns auf