17.08.2021 16:07 | |
Beigetreten: 08.05.2013 Letzter Bes: 09.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Gutenn Tag, habe ein Projekt zur Temperaturregelung in dem ich im KP300 die temperatur vorgebe. Leider setzt sich die Anzeige und dem entsprechend die Vorgabe in der LOGO! sofort auf 0 sobalt ich die Seite im KP300 gewechselt habe. Was mache ich falsch? DateianhangKP300.zip (104 Downloads) |
17.08.2021 16:08 | |
Beigetreten: 08.05.2013 Letzter Bes: 09.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
LOGO! Programmausschnitt
DateianhangTrockenofen.zip (103 Downloads) |
17.08.2021 18:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33007 Bewertung: (4078)
|
Irgendetwas in deinem TIA-Projekt macht Probleme. Mir ist nicht bekannt, dass dies Verhalten durch irgendeine Einstellung hervor gerufen werden kann. Ich habe dein TIA-Projekt und das LOGO!-Programm nachgebildet, da tritt der Fehler nicht auf. Zum Ausprobieren musst die die IP-Adressen anpassen. DateianhangKP300_V2.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.08.2021 07:50 | |
Beigetreten: 08.05.2013 Letzter Bes: 09.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke, werde es nachher einfügen und testen. |
18.08.2021 08:51 | |
Beigetreten: 08.05.2013 Letzter Bes: 09.05.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke es funktioniert! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf