04.10.2011 14:18 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung:
|
ich hab da was gefunden. !!!!!!! nennt sich "S7Droid" einfach mal google'n hier steht geschrieben : Zitat : Die Kommunikation zur SPS erfolgt über die freie Softwarebibliothek"libnodave". Die Portierung der libnodave Bibliothek erfolgte mittels Android ..... Zitat Ende. Und am Linken Rand der HP steht : Zitat : Kommunikations-Einstellungen Logo 0BA7Die Kommunikation mit dem Speicherbereich der Logo 0BA7 erfolgt dann über folgende Adressen:
(Die Einstellungen und Parameter stammen aus dem Forum von IP-Symcom - Vielen Dank an die Verfasser) Zitat Ende. Hat jemand ein Android System und kann das mal probieren ? Bitte ?
|
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.10.2011 10:02neue Überschrift nach Splitting |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
05.10.2011 09:39 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Hallo - Danke für den Tipp! S7Droid funktioniert einwandfrei mit der LOGO! auf der Seite der Entwickler findet man sogar eine Schritt für Schritt Anleitung was in der LOGO! Soft zu tun ist. http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf