22.12.2014 12:49 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, folgendes Problem: An einer Logo8 (24VDC) habe ich einen Temperatursensor (lt. beigefügtem Schaltbild) 0-10V an die Klemme Ai1/I7 montiert.Die Schwellwertschalter sind als 0-10V und -30-60 eingestellt. Am Eingang der Klemme liegen bei Raumtemperatur 7V an. Erhitze ich den Sensor steigt auch die Spannung - so dass ich von einer korrekten Funktion ausgehe. Schutzschirm ist einseitig aufgeklemmt. Als Geschirmtes Kabel habe ich ein Beldenkabel "Typ 8723 4x0,2mm² / 75Ohm" verwendet. Das Logomodul zeigt mir permanent -30°C an - was wiederum auf eine nicht funktionierende Analogauswertung deutet. Bin etwas Ratlos, wo der Fehler liegen könnte... und würde mich über Schützenhilfe freuen. DateianhangDatenblatt Sensor AUF_ext-MU.pdf (48 Downloads) |
22.12.2014 13:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Anbei das Schaltungsbeispiel... .
DateianhangSchaltplan1.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf