17.02.2023 19:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33630 Bewertung:
|
Wirst du auch nicht finden, da es keinen "Umzug" in dem Sinne gibt. Mit einer Installations-CD der LOGO!Soft Comfort hast du die Lizenz diese nur auf einen Gerät zu nutzen. Mit einer Installations-CD (DVD) kannst du aber ein Upgrade auf die aktuelle Software auf dem neuen Gerät installieren. Setzt natürlichen vom Rechtlichen her voraus, dass du die auf dem Altgerät installierte Software deinstallierst. Wie kann für LOGO!Soft Comfort ein heruntergeladenes Upgrade mit oder ohne installierte LOGO! Software ausgeführt werden? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/17/2023 19:37:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.02.2023 21:15 | |
Beigetreten: 30.09.2022 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Nur blöd wenn der neue Klapprechner kein CD-Laufwerk mehr hat .... Was sagt Siemens dazu ? |
Folgen Sie uns auf