22.09.2023 00:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33873 Bewertung: (4212)
|
Starte einen Support Request. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.09.2023 21:16 | |
Beigetreten: 24.07.2021 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe zu diesem Thema eine Support Anfrage erstellt. Mitterweile habe ich die Ursache gefunden, warum das Abspeichern so lange dauert: Es werden auf der Sd Karte über 1400 ! Unterordner erstellt, alle ineinander verschachtelt mit dem Titel der App. Öffnet man einen Ordner, so erscheint der nächste Unterordner mit dem gleichen Namen. Die Software bleibt also in einer Endlosschleife hängen. Alle Unterordner sind schreibgeschützt. Kein Wunder , dass das Programm stundenlang damit beschäftigt ist.
|
Zuletzt bearbeitet von: Logo Freak am: 09/22/2023 21:17:00 |
|
Folgen Sie uns auf