21.04.2020 13:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Ja, das ist ein größeres Problem mit der 0BA8 geworden. Da hat Siemens für die Nutzer ein nicht nachvollziehbares Spektakel durchgeführt. Um die ganze Historie der 0BA8 niederzuschreiben kann man ganze Seiten füllen Mit dem Erscheinen der LOGO!8.2 (so heißt die aktuelle 0BA8) hat Siemens den Schlüssel in der Bestellnummer umgestellt. Die Gerätereihe 08 ist vom rechten Segment in das mittlere Segment verlegt worden. Aus 6ED1052-XXXXX-0BA8 wurde 6ED1052-XXX08-0BA0. Im Anhang eine kleine Übersicht. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (132 Downloads) |
21.04.2020 15:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Hier noch ein paar Links: Lieferfreigabe LOGO! 8 und LOGO! Soft Comfort V8 Produktneuheiten LOGO! 8 ( FS:04) Vertriebs- und Lieferfreigabe für LOGO! 8 BM FS05 und LOGO! Soft Comfort V8.1.1 (SP1) Produktinformation zu LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Produktabkündigung für LOGO! 8.1 LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) |
Folgen Sie uns auf