Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2008 16:20 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hi! bei einer Verbindung zwischen dem GSM Modem TC65 Terminal und einer S7-200 Steuerung über das PPI/RS232 Kabel kann es vorkommen, dass das Modem nach Spannungswiederkehr nicht mehr automatisch eingeschalten wird. Grund: Bei Verwenden des seriellen Ports am Modem wird an Pin4 eine positive Flanke DTR (Data Terminal Ready) nach Spannungswiederkehr erwartet. Beim Einsatz des PPI/RS232 Kabels ist dieses Signal permanent "EIN" --> Es kommt nie eine Positive Flanke an. Lösung: - AT&D: Mit diesem Kommando kann das DTR Signal ignoriert werden. Siehe AT Kommandoliste (Link). - Oder die Bastellösung (Achtung Garantie/Gewährleistung und und und erlischt): Pin4 am PPI/RS232 Kabel abzwicken. Siehe TC65 Terminal Handbuch (Kapitel 3.6 Link). Es wird dann das IGN_IN (Ignition Input) des 6-pol. Westernsteckers verwendet um das Modem nach Spannungseinbruch wieder neu zu starten. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 4/15/2010 8:47 AMÜberschirft angepasst |
|
Folgen Sie uns auf