16.09.2016 12:13 | |
Beigetreten: 03.02.2010 Letzter Bes: 16.11.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Hallo Ich habe ein ähnliches Thema und möchte die Maschinendaten mit Hilfe von Excel auslesen. Gibt es dazu mitlerweile eine Lösung/Beispiel. Vielleicht auch ohne PCU50? Viele Grüße Sebastian ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.09.2016 09:49:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.09.2016 11:58 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 244 Bewertung: (33) |
Hallo Sebastian, die DDE-Schnittstelle wird meines Wissens nach von Operate (falls du eine 840D sl mit Operate hast) nicht mehr unterstützt, da dort die Kommunikation über einen sogenannten 'CAP-Service' stattfindet. Du hast aber die Möglichkeit das SINUMERIK IBN-Tool (V7.7), welches auf der SinuCom DVD mitgeliefert wird, auf deinem Rechner zu installieren. Mit diesem IBN-Tool wird wieder ein DDE-Server installiert und du kannst die im Ursprungsbeitrag beschriebenen Mechanismen benutzen. (Leider wurde dieser Ursprungsbeitrag vom Ersteller total verstümmelt, aber die Problematik war in etwa die Selbe wie bei dir.) Wenn du uns etwas mehr Information über deine Anforderung (einmaliges Auslesen zur IBN-Dokumentation, zyklisches Auslesen zur BDE, ???) und die Steuerung (828 oder 840, PL oder SL, HMI-Advanced oder Operate, Softwarestand usw.) mitteilen könntest, wäre es eventuell auch möglich, dir gezielt zu helfen. So ist es halt nur ein 'Schuss ins Dunkle', der vielleicht passt oder halt total daneben liegt. Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter Günther |
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung |
|
Folgen Sie uns auf