08.05.2014 18:12 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (1) |
Ich werde es versuchen. |
08.05.2014 18:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hab das gestern schon mal programmiert. Also den Bildschirm in der Mitte genommen und einen Balken von der Mitte nach rechts wie gewohnt programmiert und den anderen von links bis zur Mitte mit dieser Einstellung. Dann den Wert von -500 bis 500 vorgegeben und rein von der Optik sieht es aus wie ein Balken über die gesamte Breite, nur das jetzt in der Mitte die Trennung zu erkennen ist. Vielleicht kommt ja eine Lösung mit der neuen 0BA8!? Bis dahin wäre das Beispiel im Anhang vielleicht ein Kompromiss!? DateianhangBalken +-.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf