14.10.2022 06:16 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hi nontschev, es ist kein Problem ein älteres PCS 7 Projekt nach PCS 7 V9 zu migrieren, auch wenn beim V7 Projekt die Bausteine der PCS 7 Library eingesetzt werden. Deine Fehlermeldung klingt danach, als wenn die PCS 7 Library nicht auf der PCS 7 V9 ES installiert wurde. Dann fehlen die Informationen, welche Informationen die Treiberbausteine aus der PCS 7 Library von den Baugruppenbausteinen benötigen. Dementsprechend wird beim Übersetzen mit Baugruppentreibern die Fehlermeldung erzeugt. Also was tun.
Danach sollte keine Fehlermeldung mehr beim Übersetzen erscheinen. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.10.2022 14:02 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hi nontschev, ja um Support und/oder die Installationsdateien der PCS 7 Library V7.0 zu bekommen brauchst du einen Legacy Vertrag. Ich würde aber gar nicht die Bausteine aus der PCS 7 Library V7.0 mit PCS 7 V9.0 verwenden. Allein da die Bausteine aus der V7.0 Library ja auch nicht für PCS 7 V9.0 freigeben wurde. Stattdessen würde ich die Bausteine aus der PCS 7 Library V7.0 auf die PCS 7 Library V7.1 upgraden und dann in der PCS 7 V9.0 Umgebung verwenden. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf