05.07.2021 09:58 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
LOGO-Programme sind nun mal nicht abstrakt und geschrieben werden können sie auf unterschiedliche Art und Weise. Im Anhang mal ein Beispiel, wie man eine LOGO-Verbindung zu Fuß erzeugt. Schau dir bei Extras/Netzwerkverbindungen an, wie Eingänge und Ausgänge in einem Rutsch zugeordnet werden. Dadurch kann man digitale Statussignale auf beiden Seiten mit 64 NIx und 64 NQx austauschen. Ähnlich geht das mit Analogsignalen über 32 NAIx und 16 NAQx. Je nach Programm lässt sich so eine Begrenzung von 64 Zuordnungen leicht erhöhen. Wenn sich dir die Möglichkeiten aus dem Beispiel nicht erschließen, dann suche einfach mal nach diversen Beispielen im Forum. Das Gleiche gilt auch für Bedienungsanleitungen zur Logo und LWE. Anstatt einfach nach einem fertigen Link zu fragen, könntest du auf www.siemens.de/logo suchen. Ich wünsche dann viel Erfolg beim Selbststudium von HTML5. M.f.G. Scorp DateianhangMaster-Master-LSC.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 07/05/2021 09:59:03 |
|
Folgen Sie uns auf