26.09.2013 13:04 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hast du schon mal das Betriebsystem neu transfer mit der Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" und das Projekt mit neu transferiert? Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Tweety |
27.09.2013 10:06 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hast du das OSupdate mit auf Werkseinstellungen zurücksetzen verwendet? Welche Software nutzt du? WinCC flexible 2008 SP3 oder WinCC V12? Tweety |
07.10.2013 09:24 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135) |
Hallo, |
07.10.2013 14:48 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, |
08.10.2013 09:55 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo Mölter, du hast Recht, das WinCE auf dem Panel ist ein rein englisches Betriebssystem. Kannst du einmal überprüfen ob du auch den richtige Zeichensatz (SimSun) in deiner Projektierung verwendest hast. Dazu kannst du diesen FAQ nutzen der speziell für das Darstellen von chinesischen Schriftarten auf einem Panel mit WinCC flexible gedacht ist: Wie können asiatische Schriftzeichen in WinCC flexible projektiert werden? Das Popup was du meinst sieht mir aus wie ein Meldefenster. Diese Überschriften sind auch Bestandteil der Projektierung, da es sonst keine Popups in WinCC flexible gibt. Ein Betriebssystem-Update halte ich an dieser Stelle nicht für sinnvoll. MfG |
Folgen Sie uns auf