27.12.2019 12:30 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Deine Mühe ist vergebens mit diesem Modul, bei den Protokollen muss schon konkret Modbus TCP/IP erwähnt sein, wenn das funktionieren soll. Auf der RS485-Seite ist es eine asynchrone serielle Übertragung, auf der Ethernet-Seite ist es eine paketorientierte Übertragung. Modbus TCP/IP ist dabei ein mögliches Protokoll für Pakete aus der Anwendungsschicht, siehe OSI-Modell Die Erwähnung von TCP oder IP bezieht sich dabei auf die Vermittlungs- und Transportpakete, in denen Modbus TCP/IP eingebettet ist und bildet damit nur einen Teil des Ganzen. Je nach Risikofreudigkeit gibt es verschiedene Modbus RTU RS485 zu Modbus TCP/IP Wandler, aber unter EUR 40,- habe ich auch noch keine gesehen und die "Besseren" liegen eher oberhalb von ERU 100,- Bisher habe ich allerdings selber keine Wandler eingesetzt, so dass ich zur Zeit auch mur auf Empfehlungen im Internet angewiesen wäre. M.f.G. Scorp |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 12/27/2019 12:30:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2020 17:36 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
So, nachdem ich mich nun heute daran gemacht habe und meine Datenübertragung vom Epever/Solarladeregler zur Logo Programmiert habe, läuft es prima. Einzig der Ladestatus Adresse 3201 macht mir noch Probleme. ( Ich weiß echt nicht, wie ich das hin bekommen soll ) DateianhangPV-Modbus.zip (109 Downloads) |
11.01.2020 22:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang kannst du sehen, wie das geht. Es braucht doch bei der Netzwerkverbindung -> ModbusClient nur das gewünschte Register auf z.B. VW500 geführt werden. Das ist je nach Art IR oder HR, einfach ausprobieren. Dann nimmst du für jedes einzelne Bit davon einen digitalen Netzwerkeingang mit lokaler Zuordnung V500.0 bis V501.7 und hast da das entsprechende Ergebnis stehen. Bei Kombinationen von mehrerer Bits einfach ein Und-Gatter nehmen, siehe Beispiel im Anhang. M.f.G. Scorp P.S. Das geht in umgekehrter Richtung übrigens auch. Wenn du ein Steuerregister statt eines Statusregisters hast, dann einfach digitale Netzwerkausgänge nehmen und wie Spulen ansteuern. Die Übertragung findet entsprechend wie bei VW500 statt, nur dass der Pfeil für die Datenrichtung umgedreht ist. DateianhangModbus Einzelbit.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 01/11/2020 22:22:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf