15.03.2023 15:38 | |
Beigetreten: 05.03.2021 Letzter Bes: 13.01.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, nach probieren und einem Update an unserer Heizung (Stiebel Eltron - ISG Web) kann ich nun Analogwerte per Modbus TCP vom ISG zur Logo übertragen. Quellentemperatur, Warmwassertemperatur, etc. Mir ist es aber noch nicht gelungen z.B. Betriebsmodi auszulesen. In der Anleitung zum ISG Web Seite 3 steht die Werte der Register wären bitcodiert. Ich würde gerne zum testen die Modbus Adresse 2501 (Betriebsmodi) auslesen und in Logo darstellen. Hat Jemand eine Idee ob und wenn ja wie man das machen könnte? P.S. Das Programm im Anhang ist eigentlich ein Netzwerkprojekt (falls da fragen auftauchen sollten) Gruß hannes Dateianhang25A.zip (125 Downloads) |
Folgen Sie uns auf